结果:找到"STM32 中国峰会",相关内容410条
  • 降压DC-DC宝砾微PL88104封装SOT23-6L60V/600mA开关稳压器
  • 应用领域:·功率计·分布式电源系统·电池充电器·线性稳压器的预稳压器·WLED驱动器概述:宝砾微PL88104是一款60V/600mA单片降压型开关稳压器。PL88104集成了一个高压侧80V/550mΩ和一个低压侧80V/350mΩ的MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。产品的结温最大为160℃,存储温度为-65~150℃,符合工业级温度要求。结壳热阻为34℃/W,结至环境的热阻为180℃/W,散热性能较好。特点:·600mA连续输出电流能力·4.5V至60V的宽输入范围·集成80V,550...
  • 所属专栏: 单片机开发 标签: 发帖人:邱先生66888 发帖时间:2023-05-09 14:08:00
  • 请问STM32F4系列有国产替代吗
  • 168MHz、1Mflash、192KBSRAM有FPU支持浮点运算,支持UART,CAN,SPI,I2C通信,12位且采样率>1Msps的ADC,PWM功能满足(或接近)以上要求的国产替代是否存在?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 F4 产替代 发帖人:NFYG2022 发帖时间:2023-04-27 21:45:00
  • 5G前传中,移动及联通使用的方案是什么?
  • 当今时代,5G网络正在如火如荼的建设中。其中,在建设5G前传网络时,运营商显然陷入两难选择。如果选择运维效率更高的有源WDM方式,成本就会增加;如果选择低成本部署的无源WDM方式,运维效率难以提升,未来无法匹配业务需求,运营商辛辛苦苦建设的5G网络也将失去意义。因此,中国移动及中国电信运营商希望寻找兼顾成本及运营效率的5G前传网络部署方式。俗话说,“鱼和熊掌不可兼得”。但5G承载领域通信人,借助创新打破了这一规律。半有源前传方案的诞生,让“鱼”和“熊掌”都成为可能。5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,有效降低了成本,且通过有源设备的介入有效的解决了...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 无源光器件 移动 联通 通讯 DWDM LWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-26 14:41:00
  • 国民MCU可pinST/GD
  • 图片
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MCU 单片机 产MCU 32位MCU STM32 发帖人:国民MCU 发帖时间:2020-11-11 11:46:00
  • 交流电压源电压测量
  • 峰值为155伏的50赫兹正弦交流电压测量有效值应该是110伏,但仿真结果只有一半。是哪里出问题了?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 值 有效值 发帖人:Benjamin 发帖时间:2020-09-24 15:22:00
  • 全国首个万众瞩目的5G未来生活馆终于落地深圳
  • 全国首个万众瞩目的5G未来生活馆终于落地深圳(华为支持全场馆5G网络铺设),现扫码报名免费领取门票(限前5000名),5月9-11号,来深圳会展中心体验5G新生活,也可戳这里领门票:https://www.wenjuan.com/s/7Rfyii/
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 5G 家博 发帖人:5G未来生活 发帖时间:2019-03-14 14:50:00
  • 邀请函丨ICChina2018即将启幕,现场观展送礼品!
  • 2018年12月11日-13日立创商城将携丰富展品和惊喜礼品参加ICChina2018展会,诚邀所有新老客户、半导体业内人士前来观展!展会时间:2018.12.11~13活动地点:上海新国际博览中心立创商城展位号:W3-054A开放发展·合作共赢关于ICChina2018半导体博览会:集成电路产业是支撑经济社会发展和制造强国建设的战略性、基础性和先导性产业。今年恰逢我国改革开放40周年、集成电路发明60周年,全球半导体产业格局正发生深刻调整,后摩尔时代半导体技术加速变革创新。中国半导体行业协会(CSIA)和中国电子信息产业发展研究院(CCID)将于2018年12月11日在上海市主办“首届全球...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 展 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-12-07 21:39:00
  • 捷茂微携您走进2018年10月中国电工仪器仪表展会中国·烟台
  • 捷茂微科技携您走进2018年10月中国电工仪器仪表展会。捷茂微芯片在立创商城的连接地址:https://list.szlcsc.com/brand/11693.html第37届中国电工仪器仪表产业发展技术研讨暨展会地址:中国·烟台时间:2018年10月17-19日展会地点:烟台国际博览中心【展会概况】中国电工仪器仪表产业发展技术研讨暨展会,自2000年起每年定期举办两届,展会以“展示、交流和采购”为主题,融展览演示、学术交流、行业年会、论坛研讨、产品推广、采购洽谈为一体,为电工仪器仪表行业市场推广、展示新产品、交流新技术、发布新信息、开拓新商机搭建互动交流平台。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 捷茂微携您走进2018年10月电工仪器仪表展 ·烟台 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-09-15 10:51:00
  • 深圳嘉立创邀您共观【安博会】
  • 2017年第十六届中国国际社会公共安全博览会(以下简称“安博会”)将于10月29日-11月1日在深圳会展中心举行。深圳嘉立创将联合中信华集团携手参加本届展会。展位位置:8号馆8T03.深圳嘉立创将推出PCB极速打样、SMT贴片加工、激光钢网等项目,组合线路板制作全产业链,为终端产品企业提供基础物料及服务。嘉立创核心看点:一:PCB极速打样服务嘉立创PCB打样已完美提速,加速不加价。双面板打样48小时出货,免费加急。双面板打样24小时出货,加急费原200元降为100元。嘉立创多层板项目取得重大突破,即将开放3.5/3.5mil线宽线隙,0.2/0.45过孔。二:SMT样品贴片服务嘉立创SMT贴...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 展 安博 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2017-10-21 17:59:00
  • 中国电子第一大展,立创商城多重惊喜邀您观展!
  • 中国电子展已有53年的历史,是亚洲电子展览联盟(AEECC)五大成员之一,也是中国最权威的电子行业展会。第90届中国电子展已进入倒计时阶段,即将于2017年10月25日正式开幕!这场万种瞩目的中国电子行业盛会,立创商城又怎会缺席?!第90届中国电子展主题:信息化带动工业化,电子技术促进产业升级展会时间:2017年10月25-27日展会地点:上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)地铁直达:乘2号线到龙阳路地铁站,换乘7号线到花木路地铁站。立创商城展位:W2号馆2A122号,从W2号馆北侧主入口进入,可快速找到我们!立创商城展位示意图:W2号馆2A122号想知道本届中国电子展将会有...
  • 所属专栏: 立创动向 标签: 立创商城 电子展 第90届电子展 发帖人:立创君 发帖时间:2017-10-19 22:26:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: